This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:测量值的时间

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080391/bq25708-timing-of-measurement-values

部件号:BQ25708

您好,

我正在编写嵌入式固件来控制 BQ25708。 现在我发现我从 BQ25708中读取的值,如 Ibat (寄存器 ADCISAT,0x24),Iin (寄存器 ADCIINCMPIN,0x25),被延迟到物理值大约一百毫秒,我的测量值在400毫秒到800毫秒之间。 此外,还会考虑以类似的延迟计算 Iin_Host 的新设置值(寄存器 IIN_host,0x3F)。

我搜索了数据表,但未找到任何有关规格,既未确认也未反驳我的测量结果。

下面是我的设置的简短描述:我的微控制器通过 SM 总线连接到 BQ25708。 我可以使用 µC 内部 ADC 测量 BQ25708电路的输出电流。BQ25708只有一个 BAT 连接,没有输入电源。 现在,循环时间为200毫秒,我从 BQ25708中提取数据,并读出内部 ADC。 计算 mA 电流后,我将其输出到 UART,然后在终端程序中获取这些值并将其置入 Excel 中。 我以几百 mA 的增量更改负载电流。 我本来希望在两条曲线(BQ25708 Ibat 和 ADC-I)上同时看到这些步骤。 但情况并非如此。

欢迎提供任何详细信息或建议

非常感谢

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 ADC 的转换时间为每个信道的十毫秒范围。 总转换时间是每个通道的总和。 这是否符合您的期望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周虎,您好!

    感谢您的回答。

    我的问题并不是指一个或所有转换需要完成的时间,而是关于转换的重复率。 新值在 SM 总线寄存器中的可用频率。 由于 BQ25708也可能只由电池供电,因此需要较低的功耗, 我认为,转换可能不会在之前完成后立即重新启动,但会在一定时间内运行,这段时间被认为足以用于电池充电器。

    如果您能对此进行进一步调查,那将会非常好。

    非常感谢

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,马丁,

    重复率是 ADC 选项寄存器中指定的一秒,或者您可以手动启动一次激发转换,重复率现在取决于转换时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周虎,您好!

    感谢您的回答,这正是我所需要的。 我确实上下阅读了数据表,但错过了这一点。 现在我将尝试使用一次性更新。

    再次感谢

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它能提供帮助。 我将结束这条线程。