This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:周期计数增量

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081551/bq78350-r1-cycle-count-increment

部件号:BQ78350-R1

您好,  

我有一款管理10S4P 电池组的产品,每当我将电池放电至 周期计数百分比时,BQ78350-R1会重置并关闭放电和充电 FET, 此问题是由于无法在闪存中写入数据,因为循环计数参数就是在闪存中写入的。 我们发现问题是燃油表没有足够的电流来写入存储器,因此我们将解决这个问题。 问题是我们已经生产出了有这个问题的产品,我们想以某种方式加以纠正。  

建议的解决方案是将周期计数增加到最大值(65535),这样,当我们测试周期计数时,周期计数不会增加。  

  • 是否有人可以确认此解决方案? 循环计数达到最大值后是否停止递增? 还是重置为0?  
  • 另一个问题:是否有方法禁用写入以完全刷新?  

注:我尝试查看无法写入闪存时的永久故障是否有效,但它不起作用,出现错误时无法看到[DFW]标志。  

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aymen,

    我以前没有看到过这样的问题。 这似乎是一个问题,因为在许多情况下,燃油表将写入数据闪存。 生命周期数据,PF 事件和黑箱数据记录在数据闪存中,合格的放电后,EDV2上所学的完全充电容量和国防部会更新。 我假设您可以禁用 Lifetime,PFS 和 Black Box (BBR_EN,PF_EN,LF_EN se 为零),但当数据包出现故障时,您将无法分析这些信息。  

    此致,

    马特