对其可能关注的人,
我使用的是 TI UCC5870QDWJEVM-026评估板,但使用随附的 EVM 软件向寄存器写入数据时遇到问题。
我已经在常规和菊花链 SPI 模式下设置了评估板,但在这两种情况下,从配置1移至配置2时,评估板都很容易出现问题-它通常会拒绝移至配置2,但没有解释原因。
此外, 当我可以将芯片置于配置2中时,我正在尝试使用“寄存器”视图手动配置寄存器-在菊花链模式下使用 SPI 时,我似乎无法将它们更改为任何寄存器中的0x0080以外的值。 这是将自动写入设置为“关”和“开”时的情况。
我想知道这是否与主板的启动方式有关- 在接通电源时,评估主板上不会显示故障或警告。
但是,我可以使用替代微控制器,通过 SPI 完美配置评估板。
感谢您的提前帮助,如果您需要更多信息,请告诉我。
此致,
芬恩·贝克特-马歇尔