This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:对 bq25703&#39的电涌电压有疑问,请使用热插拔

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080271/bq25703a-a-doubt-about-bq25703-s-surge-voltage-with-the-hot-plug-in

部件号:BQ25703A

嗨,TI 的专家:

  下面是有关 bq25703A 的问题,即 IC 可以支持24V 直流电压,但实际波形通常具有大于24V 的浪涌电压。波形显示为以下图像。

从波形看,最大浪涌电压为27.2V,持续时间约为5us。

尽管 IC 的硫化最大输入电压为30V,但建议的输入电压为24V。 如果可以使用,我想自己动手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这引起了长期的可靠性问题。 建议添加 RC 缓冲器以吸收浪涌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

      事实上,我在充电器前面添加了一台电视机和遥控器。下面显示了一些具体的环形图解。

    更改电视机类型和 RC 值后,现在适配器插座期间的最大电压大约为26V,如图所示,最后是5us.it's,在当前情况下很难进行优化。

    这是我的问题:

    1. 在此波形性能下使用是否正常?
    2. 任何其他优化方法,如果这里有,请注意更具体。
    3. 由于热插拔电压超出了数据表的建议工作电压,但在绝对最大额定值范围内,我想知道我们是否可以在这种情况下生产大量产品。
    4. 此外, 推荐工作电压和绝对最大电压之间的差值是多少?在 IC 使用期间,我应该如何估计这两个值。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已收到您的请求,将于明天作出答复。 这些是系统级别的问题。 我们可能没有一个好的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在前面添加热插拔控制器,以限制浪涌电流和过冲。  

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/overview.html

    建议的工作电压是设备可以工作的建议电压范围。  

    对于最大溶解额定值,超出绝对最大额定值下所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。 这些只是应力评级,并不意味着设备在这些条件下或在建议条件以外的任何其他条件下可以正常运行
    工作条件。 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。