请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ78350-R1 大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
使用 Battery Management Studio,使用命令 Chem_ID (0x6)将 BQ78350-R1的 CHem ID 读取为0x1210。 在软件版本更新到(1.3.101)后,可以修改 chem ID。
修改 Chem ID 后,剩余容量始终显示为0,是否需要其他配置? 请帮助解决此问题? 谢谢。
此致,
樱桃