This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV717P:热关机

Guru**** 1163360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV717P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080266/tlv717p-thermal-shutdown

部件号:TLV717P

您好,


您是否建议 TLV717P 具有热关机功能?

如果是,它将处于活动状态的模具温度是多少?

我找不到它的描述,甚至连折叠保护功能都存在。

谢谢

此致,

希达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,希达拉,

    数据表中没有提到过热关机电路,因此我认为它没有此功能。 我认为,人们的期望是,折叠电流限制将防止在故障情况下功率过度消耗,在正常运行期间,需要有足够的余量来确保设备在可保持设备寿命的接合温度下运行。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    非常感谢您的评论。

    正如你所提到的,我注意到这种折叠功能可以防止热问题,因为它会被触发  

    结点温度 超过85°C

    我要结束这个话题。

    谢谢

    此致

    希达拉