This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:TPS62868的替代产品

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080507/tps62868-alternatives-to-tps62868

部件号:TPS62868

您好,

浏览网站,但过滤器不允许有太多区别(特别是在接口上),因此想在这里提问。  除 TPS62868外,是否还有其他降压转换器支持:

  • I2C/SPI 接口(带输出电压编程)
  • 输出电压支持0.8V - 3.3V
  • 输入电压支持4V - 5.5V
  • 一个封装中的2路输出也可以

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要多少输出电流?  TPS62868是否还需要其他一些东西?

    TPS628682x 似乎符合您的规格。

    谢谢,

    克里斯