您好,
我正在尝试使用 UC1846A-SP 设置回扫转换器的切换频率。
我需要 允许%48占空比,我需要 FSW=300kHz。 首先,ı 了解切换频率等于振荡器频率, UC1846-SP 的 PWM 限制为最大占空比50%。 当 ı 选择1n 作为 CT 电容值时,通过 使用数据表公式(公式5),ı 获得了300kHz 切换频率的7.3k 欧姆的 RT 电阻值。
我的问题是:
如何选择最佳值以避免降低最低负荷性能?
如何 使用 CT 和 Rt 值计算死时间? 当 ı 在数据表中使用(方程式4)时,根据 数据表参考设计(在参考设计中,RT=10k Ω,CT=1nF 的停滞时间为75.8 ns),我没有找到相同的死时间结果。 此外,安全操作的最短死时间是多少?
通过使用 UC1846A-SP,是否可以在300 kHz 时实现48%的占空比? 我可以使用的最大占空比是多少?
请 提供公式和基本信息吗?
请提前感谢