“线程:UCC5870-Q1”中讨论的其它部件
您好,
我一直在同事的笔记本电脑上使用 UCC5870-Q1 GUI 软件,但当我的同事离开时,我正在尝试在工作 PC 上运行该软件。 但是,当我尝试通过“开始”菜单在 PC 上运行它时,我没有收到任何响应,因为应用程序似乎没有加载。 但是,当我通过 PowerShell/命令提示符运行时,我收到以下错误:
PS C:\guicomposer\runruntime \gcrunrun0.v7\UCC5870-Q1EVMGUI>.\Win32\TIChosAgentHostApp\node.exe app_server.js --browser=.\Win32\nod-webkit \nw.exe --cloudAgentDir=Win32
C:\guicomposer\runruntime \gcrunruntime.v7\UCC5870-Q1EVMGUI\app_server.js:24
让 appDataPath = process.env['APPDATA'];
^^^^^^^^^^^
语法错误:意外的标识符
模块._compile (模块.js:439:25)
在 Object.Module._extensions.js (module.js:474:10)
模块装入时(模块.js:356:32)
在 Function.Module._load (module.js:312:12)
Function.Module.runMain (module.js:497:10)
启动时(node.js:119:16)
在 node.js:906:3
我只是想知道我是否可以做些什么来解决这个问题? 我的 PC 上安装了4.1.0.0版运行时-我需要更新吗?
此致,
芬兰