This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ766920:外部平衡不工作

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082504/bq76920-external-balancig-not-working

部件号:BQ76920

您好,  

我的配置是4S6P 电池组。 我对外部平衡有问题,它只是为手机1工作。 其他单元格无法正常工作。  

这是我的外部平衡示意图。  

MOSFET 为 XP222N03015R-G

当我打开单元格4的平衡时,我测量了这些值:V(g)=12.77 V,V(源)=11 V,V(排放)=14.6 V

对于晶体管,典型的 Vgs treshold 为0.8 V。因此晶体管应该处于饱和模式。 下面您可以看到 V (g)波形的示波器图片。

波形 像数据表中描述的那样,因此我在这里看不到问题。

电阻器无压降,因此电流不流动。

我对所有细胞都进行了染色,只有细胞1的平衡是正确的。 有人能帮我解决我在这里遗漏的问题吗? 我试过换档变速器,解析电阻器,没有什么帮助:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karel 您好,

    对于您的顶部电池平衡电阻器,似乎连接不正确。 启用 FET 后,它将不在平衡路径中。 请参阅此参考设计图以了解正确的连接:

    为了获得最佳电压测量准确度,我还建议使用更小的单元输入电容器- 0.22uF 是大多数参考设计中使用的值。 这将在平衡过程中为测量提供更好的稳定时间,从而减少测量变化。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对平衡晶体管和电阻器进行了脱色,我测量了平衡路径,一切看起来都正常。 我换了晶体管,它现在工作了。 我在阅读 Votage 时没有问题,所以我会在这里让2.2个月。 我只是对晶体管不工作的原因感到很不满意。

    此致

    Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karel 您好,

    很高兴听到它正在工作。 我不知道您的晶体管为什么不工作——也许是因为您的平衡电阻器不在顶层单元的正确路径中,所以它不会限制电流。

    马特