请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ78350-R1 “线程: BQSTUDIO”中讨论的其它部件
TI 员工,您好!
我在对 bq78350R-1 v1.04 SREC 进行编程时遇到问题。 单击“Program (程序)”后,错误信息弹出非常快(<1秒)。 出现此错误后,bq78350R-1将被欺骗。
程序 srec:从 srec 计算的指令闪存校验和与编程后从设备返回的校验和不匹配
从设备读取 Srec 功能正常工作。 多次执行此操作会导致所需的 Srec 文件完全相同。 即使在写入刚刚从同一设备发出的 Srec I 时也会发生此错误。
这种错误似乎在大约75%的时间内发生,但很难说,因为每次 发生产品燃烧都会造成这种情况。
请提供帮助!!
菲尔