This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:TPS1HB16-Q1电流限制设置

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083539/tps1hb16-q1-tps1hb16-q1-current-limit-settings

部件号:TPS1HB16-Q1
您好,专家,
我们的客户 在其项目中使用 TPS1HB16A-Q1。 他们对当前设置有一些疑问。 实际上最大电流为3.8A。 所以他们选择了里米=25K。 在数据表中,对应的电流限制阈值为2.62~5.7。 那么,这是一个范围还是这个范围内的一个固定值?  
巴西,
电子郑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    它将是特定零件的固定值,该值将归入数据表中提到的范围。 如果客户想要在3.8A 触发的最小电流限制,则客户可以选择限制,这样该值的最小值将为3.8A。 客户可以对数据表中列出的林之间的任何值使用线性插值。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    [引用 userid="360103" url=~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1083539/tps1hb16-q1-tps1hb16-q1-curric-limit-settings/4010643#4010643"]如果客户希望最小电流限制在3.8A 下触发,则可以选择3.8A 的最小电流限制值[引用/分钟]

    根据您的建议,最小触发电流限制应为3.8A,对吗?  

    [引用 userid="360103" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1083539/tps1hb16-q1-tps1hb16-q1-current-limit-settings/4010643#4010643"]客户可以对数据表中列出的任何值使用线性插值[引用/引用]。

    我不理解如何执行 线性插值。 请您详细解释一下? 事实上,我仍然感到困惑。 9.3.1.2.2说明当前限值是通过方程式1计算的。 根据我的理解,结果应该是一个固定值,电阻值和相应的电流限制。 但在表中,它给出了一个范围。 这让我感到困惑。 您可以用电流限制3.8A 作为示例来解释如何获得正确的电阻器。 非常感谢您的耐心!

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    1.这取决于客户的需求。 如果客户希望确保在3.8A 以下未触发电流限制,则电流限制的最小值应设置为3.8A。 在另一种情况下,如果客户希望电流限制必须在3.8A 触发(或者可以触发更低电流),则最大值应设置为3.8A。

    2.从计算中选择典型值是一种方法。 因此,假设客户可以将电流限制设置在4.4A 左右,但在应用中略高或略低,则可以使用25千欧。 但是,对于每个零件,实际的当前限制值将在一个范围内。 假设您将电阻设置为25kohm,一个部件的电流限制可以是4.2A,另一个部件的电流限制可以是4.6A。 此处的精度百分比为。 以25千欧为例,最小值比典型值低40%,对于5千欧,最小值比典型值低17.5%。 如果假设百分比线性增加,则可以估计10kohm 电阻器,最小值可以比典型值低(0.4-0.175)/(25-5)*5+0.175%。

    里米计算器在这里:https://www.ti.com/product/TPS1HB16-Q1#design-tools-simulation 是一个很好的工具。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    爱知