This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:是否可以为 TPS55288EVM-045评估板提供外部电源?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083180/tps55288evm-045-is-it-possible-supply-external-power-to-the-tps55288evm-045-evaluation-board

部件号:TPS55288EVM-045
“线程”中讨论的其它部件:TPS55288TPS552882

背景:

我使用25V/1.2A 光伏面板为带有评估板的12V 锂铁(LiFePO4)电池充电,以此作为调节电压和电流的中间电路。 我之所以选择这种型号,是因为当前可用的稳压器会达到必要的电压,但只能为电池提供1/4的可用电流。 此外,许多其他可用的降压/升压转换器的交货周期很长,明年将会有相当长的时间。

问题:

据我了解,使用 GUI 可以将此主板编程为用户规格,但每次关闭主板电源时,寄存器都会恢复为默认值。 我的问题是,是否有任何引脚可用于为外部电源供电,以便在仍收到降压/升压 Vin 的情况下保持板上的工作状态? 如果是,它们是什么针脚?

正如人们可能推断的那样,如果关闭电路板电源,夜间将是一个主要问题,因为寄存器将恢复为默认值。 最后,我想看看我是否可以用单独的外部电源来接通此板,同时仍使用 Vin 来降压/升压,并拥有我指定的 Vout,这样我就不必每次都对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰米:

    TPS55288内部寄存器在关闭后将恢复为默认值。 这是没有办法的。

    如果您不需要 I2C 寄存器设置,也许可以查看 TPS552882,它是一个非 i2c 降压升压转换器。 设备将输出 Vout 一次 Vin > Vin_UVLO 和 EN>逻辑高。