This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:部件号为 LMZM33604RLXR 的所需电压级别 VIH,VIL (启用引脚)

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083802/lmzm33604-required-voltage-level-vih-vil-enable-pin-for-the-part-number-lmzm33604rlxr

部件号:LMZM33604

大家好,团队

对于零件号 LMZM33604RLXR, 能否提供 “启用引脚 VIL (最小)=?,VIL (最大)=?”

注:-  

从数据表第7页中,我们只能获得典型的 VEN-HYS VIL (Typ)=-0.1V,但我们需要使用 VIL (最大)来计算噪声边界,VIL (最大)=?

数据表第7页:-

启用(EN)

VEN-HYS  EN 滞后电压  -100 mV

此致,

卡拉亚拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否澄清 VIL 和 VIH 与 EN 的关系?

    该数据表提供了启用上升阈值:1.14V (最小值),1.2V (典型值),1.25V (最大值)。  

    通常,在零件开始切换之前,EN 引脚需要1.2V。

    当-100mV 滞后时,一旦 EN 引脚低于1.1V,设备将关闭。  

    此致,

    吉米