This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:反馈(VFB)比较器阈值和电压线路调节规格的说明

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084419/tps62120-clarification-on-feedback-vfb-comparator-threshold-and-voltage-line-regulation-specs

部件号:TPS62120

各位专家,你好!

在第7.5节中,我对 VFB 的规格感到困惑:

请您解释这些规格的含义吗? 例如,当输出电压低于阈值时,比较器确定开关必须打开。 这些规格如何发挥作用?

非常感谢为我的学习提供的任何文件或资源!

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    第一行表示反馈电压准确度为+/-2.5%,表示正常的0.8V。 第二行表示,在 Vin>Vout +1V,Vout <5.5V 和 Iout =50mA 的条件下,如果您更换 Vin,反馈电压变化的典型值为0.04%,请参阅正常的0.8V。 这也是反馈电压精度。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希