This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS785-Q1:压降电压

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS785-Q1, TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084294/tps785-q1-dropout-voltage

部件号:TPS785-Q1
“线程: TPS745-Q1测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

您能否告知 TPS785-Q1 (VSON 封装) 500mA 的压降电压?

这是我的状况:  

VIN=1.8V

输出电压=1.2V

Iout =最大0.5A

电气特性表的条件是 VIN=VOUT (标称)+0.75V 或2.0V,VOUT =1.2V @1A 时的压降为800mV。

因此,我认为 TPS745-Q1可能更好。  

请提出建议。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         TPS785-Q1和 TPS745-Q1均适用于您指定的测试条件(VIN = 1.8V,VOUT = 1.2V IOUT = 0.5A)。 请注意,按第一个订单的近似值,压降会与负载电流成线性地扩展。 考虑到1A 负载电流下的压降为800mV,0.5A 下的压降为~400mV。 因此,对于 TPS785-Q1,600mV 输入输出差动足以满足 您的测试条件。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特