请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCD9090-Q1 “线程”中讨论的其它部件:UCD9090
看起来 UCD9090允许一次读取所有 Mon 滑轨,或者根据本文档 中的数据专门针对您要测量的滑轨:https://www.ti.com/lit/ug/slvu352g/slvu352g.pdf?ts=1646946491550。 在第10.6节中注册0xD5h 表示您需要指定要读取和导轨的 Mon 数据类型。
因此,要确认 CAN 读数为0xD5h:
- 我可以在一个命令中读取所有电压轨吗? 如果是,如果 使用400kHz,读取所有滑轨需要多少时间(以毫秒或总时钟周期为单位)?
- 如果我们需要单独读取每个导轨,那么每次读取之间是否需要有任何时间延迟? 我在其中一个 UCD9090应用程序中看到,两个命令(或重试)之间的时间为1毫秒左右。
谢谢,
杰拉米