请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2121 尊敬的先生/女士:
我的设计采用了“TPS2121RUX”。 有关在电池和主电源之间切换的电源管理(由电脑控制器执行)工作正常。 我使用输入 OV1和 OV2为开关提供输出启用,并由控制器使用高信号电平。
当 OV1和 OV2偏高时。 IN1处的电源被禁用,而 IN2上的电源被连接到一个具有4伏电压的蓄电池。 我可以看到,仍有大约115µA μ s 的电流流入 in2。 我想减少这种电流。 这种流动来自何处/为什么? 有什么想法吗?
关于数据表,此待机状态下的泄漏电流应更低:

我使用跟车配置。 以蓝色显示我拥有 n ü 115µA 的状态:

按照示意图进行操作我有:

感谢您的努力。
此致
沃尔沃尔夫冈