This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:黄金学习设置问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084509/bq28z610-r1-golden-learning-setting-questions

部件号:BQ28Z610-R1

您好,先生:

我们对黄金学习环境有疑问。

如果我们的终端设备工作电压范围是3.7 V ~ 4.1 V,我们需要在此电压范围内设置 SOC 0~100%。

我们能否在学习金牌时设置此电压范围?

如果它不能满足此电压范围,您能否为 我们提供一些建议,并让黄金学习电压范围接近客户规格?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯塔坦,

    您也可以在学习周期后,在学习周期内降低电池电压范围,但我们需要根据所选的电池 ID 看到 DOD 变化90%。

    确保其 VCT (有效充电端接)条件与充电端接匹配,并相应调整端接电压。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒