This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:负载问题

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084325/tps61175-load-issue

部件号:TPS61175

我们使用 TPS61175构建了一个电路,用于将12V 转换为24V。 下面是相同的原理图。

 

当我们尝试将直流风扇加载到24V 时,输入电源将达到3V 时的 CC。 但是,当转换器未加载且我们直接连接风扇时,输出电压降至20V,风扇以低速运行。

 

请建议我们如何向前迈进

 

 

直流风扇详细信息:电压:24V,电流:额定电流0.46A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    感谢您联系 E2E。 我对你的问题有疑问:

    当我们尝试将直流风扇加载到24V 时,输入电源将以3V 转至 CC”是什么意思? 他的输入电源是什么? 我认为电源应该稳定在12伏。 谢谢。

    对于您所在的部门,我认为带宽太高。 建议将 R99和 R56更改为3k 和33nF。 如果可能,请将1uF/0.1uF 小型陶瓷电容器放在靠近输入和输出引脚的位置。 您可以参考 EVM 设计,该应用非常相似。

    TPS61175EVM-326

    如果无法通过上述方法解决问题。 很难找到根本原因。 请提供输入电压,输出电压,开关和电感器电流(或负载电流)波形以进一步分析吗?  

    此致,