请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC29002 你好,支持团队
我的客户遇到了 UCC29002的不稳定问题,在 CS+和 CS-之间增加0.22uF 后,我们提出了缓解电流分流电阻器噪声耦合的方法
我在这里的问题是要知道此 CAP 在 CS+和 CS-之间的任何副作用,如果需要此 CAP,什么是人/分钟值
非常感谢
红日元
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.