This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:使用 BQ24610/8替代 BQ24617

Guru**** 2415250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24618, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085561/bq24617-using-bq24610-8-as-alternative-to-bq24617

部件号:BQ24617
“线程”中讨论的其它部件:BQ24618,BQ24610

我在采购 BQ24617时遇到问题,但可以获得 BQ24610或 BQ24618。 是否有办法“欺骗”这些设备使用26V (而不是32V)的较低 acov? 我正在考虑 VCC 引脚上的电阻器分压器或类似的东西。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不建议在 VCC 上添加电阻器分压器,因为这是 IC 正极电源。 此外,我认为电阻器分压器不会有帮助,因为此器件的阈值高于26 V,而不是低于26 V (换言之,当您有26 V 电压增加时,需要一种方法来断言 VCC 上的32 V)。 当输入电压超过26 V 时,您可以添加一个比较器,将 CE 引脚拉低以禁用充电

    此致,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您的宝贵意见。 我实际上需要设备在输入电压超过26V 时关闭 ACFET,以保护下游组件。 听起来我需要设计一个外部电路,用比较器覆盖 ACDRV 并将 ACFET 的门拉高。 是否有此类电路的应用程序。注意事项?

    此致,

    蒂姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆

    您可以在由比较器驱动的输入上实施 PFET,如果输入上升到26 V 以上,比较器将切断输入

    此致,

    迈克·埃曼纽尔

      如果回答了您的问题,请单击“已解决”。