《线程》中讨论的其他部件:LP8867-Q1,
您好,
客户正在考虑将 LP8867-Q1更改为 LP8861-Q1。
请检查 LP8861-Q1是否可用于现有示意图。
LP8867-Q1示意图]
删除示意图。
问题1. 自动电流降额支持是什么类型的功能?(LP8867-Q1)
我理解与 基于温度的 LED 电流降级(LP8861-Q1)相同的功能。
问题2. LP8867和 LP8861之间的区别是什么(LED 电流除外)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
客户正在考虑将 LP8867-Q1更改为 LP8861-Q1。
请检查 LP8861-Q1是否可用于现有示意图。
LP8867-Q1示意图]
删除示意图。
问题1. 自动电流降额支持是什么类型的功能?(LP8867-Q1)
我理解与 基于温度的 LED 电流降级(LP8861-Q1)相同的功能。
问题2. LP8867和 LP8861之间的区别是什么(LED 电流除外)?
曹
是的,原理图可以 使用。
1.请参阅数据表中的 LED 电流调光与外部温度传感器了解详细说明;
请参阅下表:
LP8861 |
LP8867 |
|
VIN 范围 |
4.5V~40V |
4.5V~40V |
输出范围 |
6V~45V |
6V~45V |
联邦社会福利部 |
300kHz~2.2MHz |
300kHz~2.2MHz |
RDS (开) |
240mΩ Ω,1.8A 限值 |
240mΩ Ω,3A 限值 |
LED 通道数 |
4. |
4. |
最大 每个通道的 LED 电流 |
100mA |
120mA |
甚小口径终端 |
典型0.4伏,最大0.7伏 |
典型0.5V,最大0.9V |
PFM 阈值 |
早期 (VIN>12V,Vout = 18V,I = 400mA) |
很晚了 (VIN>17V,VOUT =18V,I =400mA) |
PIN 评估 |
引脚到引脚兼容 |