请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CSD13380F3 我们正在构建如下所示的电路(请忽略左侧的 MAX4166电路,因为我们已与 FemtoFET 电路隔离)。

当我们通过 VS3注入50mV 电压时,VG1是一种函数生成器,用于生成一系列脉冲以启用/禁用 FemtoFET,VF2是探测输出的位置。
当 VG1的信号频率<500kHz 时,测得的输出波形仍在预期范围内。 但是,一旦频率高于500kHz,我们就会看到波形明显的峰值,如示波器所示。
即使我们建造了另一条电路,SW 也是开放的,我们也看到一些尖峰信号。

我的问题是:
- 我们测量的峰值是否是由于栅极高切换频率所致? 因为在这两种情况下,我们都在向 FET 输入5MHz 的信号。
- 我们是否有可以处理更高频率的股沟道效应管或效应管效应管(FET)?