请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24120 您能告诉我将电池极性反接连接到 BQ24120会产生什么结果?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
迈克尔:
这可能会导致零件的过压(EOS)损坏。 根据数据表,BAT 上允许的绝对最小电压为-0.3V。
我们有一个关于如何防止此类情况的应用说明: https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
此致,
尼克