This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:关于模拟调光和 PWM 调光

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085148/lm3424-about-analog-dimming-and-pwm-dimming

部件号:LM3424

您好 E2E,

当模拟调光时 LED 电流限制为低时,LM3424旋转启动计时将对 PWM 调光信号响应缓慢。 在同一电路上,当 LED 电流限制为高(模拟调光)时,响应时间短。
请告诉我原因。
我在降压模式下使用此设备。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这里,我很难理解您的问题。  请给我们一个示意图,以及 您正在更改的控制信号或组件是什么,以获得快速或慢速响应...在这里,我不理解您的缓慢响应或快速响应的含义。   请获取范围捕获以及您所说内容的更多说明。

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安,您好!

    感谢您的回复。 我附上了捕获的波形和示意图。
    设置 ILED=13mA 时,此设备以 DIMM 的第3个脉冲开始,设置 ILED=170mA 时以第1个脉冲开始。
    请告诉我原因。

    此致,
    ACGUY


    e2e.ti.com/.../LM3424.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy:

    使用较低电流设置时,电流达到控制电平所需时间较长的原因必须是回路控制和误差放大器造成的。  使用较低电流命令时,错误较低,因此循环命令会降低输出电流至输出电流上限,以开始...因此,输出电压上升至正确电平需要较长时间,LED 中的电流才会启动。  这是错误放大器(COMP)的环路响应。

    谢谢图安