This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:负载端电容器的影响

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085340/lp5912-effect-of-load-side-capacitor

部件号:LP5912
“线程: TPS745”中讨论的其它部件

大家好,团队

2uF 用于 LP5912的输出电容器。
但是,10个 ADC 连接到负载,10uF 用于每个 ADC 的旁路电容器。
输出端的电容器总量为102uF。
是否有必要将其保持在10uF 的最大容量范围内(包括负载侧的旁通电容器)?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         是的,旁路电容器会增加 LDO 的输出电容。 网络输出电容(包括旁路电容器)必须小于10uF 以确保稳定性。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,你好,

    LDO 和 ADC 距离很远,但它们是否会影响 LDO 的稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotsugu - San,

                     分析 长轨迹对稳定性的影响没有简单的方法。 最全面的方法是准确地模拟迹线和11个电容器的阻抗。 然后,我们必须计算净输出阻抗,并从中提取有效电容和 ESR。 如果有效电容和 ESR 仅在7.6部分规定的限值范围内,我们就能确信其稳定性。 正如您所同意的那样,这并不是任何简单的方法。  

                     对于一级近似值,最好将净电容(输出电容 加上旁路电容)保持在10uF 限值内。 作为替代方案,您可能会考虑 TPS745,它与 LP5912引脚兼容,并且可以支持更大的输出电容器(220uF)。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特