请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS1HB50-Q1 您好,团队,客户有以下问题:
1) R_Ilim 电阻器为0603封装。 推荐/预期该电阻器的功率规格是什么?
2)基于数据表的 R_Ilim 计算:
在计算时,使用以下公式(根据数据表):
在此计算中,K_CL 使用值40。 有理由吗? 这是否是最坏的假设?
根据规格表,我们预计 K_CL 的值为50或90。
非常感谢
约瑟夫