This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:蓄电池监测器&平衡器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086500/bq34z100-g1-battery-monitors-balancers

部件号:BQ34Z100-G1
“线程”中讨论的其他部件:GPCCHEMGPCCEDV

您好,

剂量是否有人建议 使用电池电量计和 平衡 IC 进行 钠离子电池应用?

TI 当前应用仅 与 锂离子,LiFePO4,PBA,镍氢和镍镉类型相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sam,

    我们的电池量表不直接支持这种化学特性。 由于电压曲线与大多数锂离子电池的电压曲线非常不同,因此 GPCCHEM 工具无法找到匹配项,因此阻抗跟踪不适用于此类电池。 此外,CEDV 仪表可能也无法工作,因为端接电压要低得多,电压曲线非常动态,GPCCEDV 工具无法计算可靠的补偿参数。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢您的回复,TI     将来是否会添加化学标识或燃油表的新部件?

     如果在14~16 μ L 系列细胞中使用,您建议使用 TI 的哪个细胞平衡 IC?

    顺祝商祺!

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sam,

    我们确实经常对新电池进行表征,但我认为这种化学方法不能很好地与算法配合使用,目前不支持这种算法。

    您可以查看我们的电池监测器,它可以在更大的电池电量上实现电池平衡。 如果您对特定显示器有任何疑问,我会用显示器部件号制作新的线程,以便显示器团队可以帮助回答问题。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒