This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 技术 bq30z554-R1

Guru**** 2770855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086181/ti-technical-bq30z554-r1

“线程”中讨论的其它部件:BQ30Z554-R1BQEVSW

您好 TI

 

我正在读取 TI 技术 bq30z554-R1的电池折射数据我能够正确读取某些数据,但无法读取表中突出显示的其他数据。 。 在该表 中,我提到了我写的命令,得到的响应以及如何将数据转换为十进制值。

 

请检查表格并回复我如何正确读取其他数据。 我突出显示了我面临问题的数据(橙色)。

 

谢谢你。

源编号 SMB 命令 参数 大小和数据类型 第1字节 第2字节 第3字节 第4字节 第5字节 第6字节 第7字节 第8字节 第9字节 第10字节 第11字节 第12字节 第13字节 第14字节 第15字节 转换   结果
一次性读取数据
1. 0x20 制造商名称 15字节和字符串 S21 14. 71. 114 101. 97 116 98 97 116 99 104. 32. 73. 110 99 转换为字符串   格里特批公司
2. 0x0006 化学 ID   255. 255.                           255+255*256 65535
3. 0x21 设备名称 11字节和字符串 S21 10. 80 84. 48. 48. 48. 51. 51. 50 49. 55.         转换为字符串   PT00033217
4. 0x1b 制造商日期 2字节无符号整型 67 82.                           67+82*256 21059.
5. 0x18 设计能力 2字节无符号整型 2. 8.                           2+8*256 2050年
经常读取数据集-1 (电池状态充电)
7. 0x09 电压 2字节无符号 int 46. 30                           46+30*256 7726mV
8. 0x0A 电流 2字节无符号 int 246. 0                           244+0*256 246mA
9. 0x0D RSOC 2字节无符号 int 71. 0                           71+0*256 71%
10. 0x0F 剩余容量 2字节无符号 int 111. 5.                           111+5*256 1391
11. 0x10 充满电容量 2字节无符号 int 184. 7.                           184+7*256 1976年
12. 0x3E 单元格1电压 2字节无符号 int 22. 15.                           22+15*256 3862.
13. 0x3F 单元0电压 2字节无符号 int 25. 15.                           25+15*256 3865
14. 0x50 安全警报 4字节无符号 int 4. 0 0 0 0                     4+0*256+0*65536+0*16777216 4.
15. 0x51 安全状态 4字节无符号 int 4. 0 0 0 0                     4+0*256+0*65536+0*16777216 4.
16. 0x52 PFAlert 4字节无符号 int 4. 0 0 0 0                     4+0*256+0*65536+0*16777216 4.
17. 0x53 PFStatus 4字节无符号 int 4. 0 0 0 0                     4+0*256+0*65536+0*16777216 4.
18. 0x54 操作状态 4字节无符号 int 4. 7. 1. 16. 0                     4+7*256+2*65536+0*16777216 132868
19. 0x55 充电状态 4字节无符号 int 3. 16. 2. 0 169.                     3+16*256+2*65536+0*16777216 135171.
20. 0x56 测量状态 2字节无符号 int 2. 28.                           2+28*256 7170
21. 0x57 制造商状态 2字节无符号 int 2. 248.                           2+248*256 63490
22. 0x72 温度 14字节 10. 165. 11. 188. 11. 183. 11. 188. 11. 183. 11. 173. 173. 173.      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit 您好,

    使用什么主机执行读取? 我建议您使用“Pro”选项卡阅读 bqEVSW。 请注意,后台的 SBS 扫描会干扰命令,因此请确保在执行读取操作之前将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,希里什

    我将电池 bqEVSW 芯片与 I2C FTDI FT4222H 芯片连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit 您好,

    确保 bqEVSW 数据与您使用 FTDI 芯片读取的数据匹配。

    有关 如何解释数据,请参阅 bq30z554-R1技术参考手册

    有些读数是错误的。 例如,化学品 ID 需要一个写后跟一个读数。 TRM 有所有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    我不理解您能详细解释。

    以及其他数据(如制造数据)的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit 您好,

    请参阅 TRM。 读取 ChemID 的过程包括2个步骤- 1个写入事务和1个读取事务。

    命令不是0x0006。 这就是需要写入的数据。