This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:如何为 TPS6286800CRQY 选择输出寄存器1和输出寄存器2?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085882/tps62868-how-to-select-vout-register1-and-vout-register2-for-tps6286800crqy

部件号:TPS62868

您好 TI 工程师,

对于 TPS6286800CRQY,引脚9是 PG,我想调整输出电压,如何 调整?

或者 TPS6286800CRQY 不是  VOUT 寄存器1和 VOUT 寄存器2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    如果您使用 的是 TPS6286800CRQY,PG 将分配给引脚9。 您可以参阅9.3部分以查看典型示意图。 (TPS6286x0C 的典型应用)

     TPS6286800CRQY 仅引用 Vout 寄存器1,因为 VID 功能不可用。

    这意味着设备将以0.5V 输出电压启动。 启动后,可以使用 I2C 和更改输出寄存器1值来调整输出。  

    您是否愿意使用此设备为 LPPDR5 VDDQ 导轨供电?

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    非常感谢!


    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    你还有什么问题吗? 我是否能够帮助您解决上述问题?  

    请告诉我您是否有 LPPDR5 VDQ 导轨的答案?

    非常感谢!

    此致,
    多里安