This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:负极轨的过压保护

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086879/tps65131-overvoltage-protection-for-negative-rail

部件号:TPS65131

各位专家:

有过电压保护。 它监控 FB 引脚,如果 FB 引脚大于5%,它将关闭。

对于负极轨,FBN 引脚的典型值为0V。 FBN 引脚处的过压跳闸电压是多少?

我的客户将 R3设置为465K 欧姆,将 R4设置为47k 欧姆,因此 VNEG 设置为-12V。 客户想知道 VNEG 针脚处的跳闸电压是多少。

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    典型的过压触发点比额定输出电压高出5%,因此对于负电压为-12V,典型的过压触发点将大约为-12.6V。

    此致,

    聊斋