“线程:TCAN4550-Q1”中讨论的其它部件
你(们)好
启动输出波形和原理图如下所示,峰值高达6V,电容器都是陶瓷电容器,但我们尝试添加1欧姆电阻器,并断开负载,波形相同,请您发表一些评论吗? 谢谢。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
启动输出波形和原理图如下所示,峰值高达6V,电容器都是陶瓷电容器,但我们尝试添加1欧姆电阻器,并断开负载,波形相同,请您发表一些评论吗? 谢谢。




你好,韦恩,
TP82的输入电压是多少?
输出负载是多少? 您是否有 ILOAD 波形?
您是否已尝试增加输出电容? 请参阅数据表中的第8.2.2.1节。
本应用手册的图8显示了大输出电容器值的典型行为: https://www.ti.com/lit/an/slyt151/slyt151.pdf。
此外,对于错误针脚:
比较器的输出额定下沉量高达400 μA。 上拉电阻的合适值范围为100 kΩ 至1 MΩ-请参阅数据表中的图34。
这可能会像负载一样起作用。
最佳
朱莉特
你好,Juliette,
感谢你的帮助。
下面是 TP82的电压波形。
LDO 是一个 CAN 收发器,它们断开了负载测试,测量了波形,并进行了相同的过冲。
将输出电流盖增加到40uF,过冲从6V 降至5.4V,但电流电流盖过大,无法接受。
已卸下错误针脚电阻器, 但无法正常工作。
在第一张图片下方是4.7 uF 输出盖,蓝色曲线为输出,黄色为输入。
第二张图片是2.2uF 输出盖,很奇怪,过冲消失了,请解释原因吗? 谢谢。


你好,韦恩,
如何将 LDO 用作 CAN 瞬变电压? https://www.ti.com/lit/an/slla109a/slla109a.pdf
本应用说明介绍 了 TCAN4550-Q1 https://www.ti.com/lit/an/slla441/slla441.pdf?中的 LDO 功能
如果您使用的是错误针脚功能,则需要连接一个更大的电阻器,否则可以将其保持浮动。
错误放大 器具有较慢的瞬态响应,当设备从压降状态恢复时,可能会导致输出明显过冲。 更快的斜坡速度会导致更多的过冲,并且可能需要在输出上使用齐纳二极管来限制 VOUT 过冲。
看着设备的“输入”,设备似乎正在进入“脱机”状态。 要测试此情况-请提高启动斜坡速度。
为此,您可以使用断路销作为启用销,并提前使 VIN 处于稳定电压。
如果您有电流探头,也可以看到电流探头。