This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:VIN 和 VOUT 关系

Guru**** 1127080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5164-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087842/lm5164-vin-and-vout-relationship

部件号:LM5164

您好,

我对 LM5164有疑问。

我查阅了 LM5164-Q1 EVM 用户指南,发现该 EVM 支持 VIN 大于15V 的 VOUT=12V。

LM5164的最小停机时间相对较短,50秒,我认为实际不需要3V 降压。 也许大约1V 就足够了。
此 EVM 需要超过15VIN 的12V 输出是否有任何特殊原因?

此致,
奥巴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    下降前的最小输入电压将取决于负载电流。

    EVM 是保守指定的。

    EVM 的工作电压将低于15Vin;在某些情况下,输出将超出调节范围。

    谢谢