主题中讨论的其他部件:BQ7.96万EVM, USB2ANY
您好,
我们正在与BQ7.9656万 IC合作,以实现电池平衡/电压感应。 评估模块BQ7.9656万EVM和BQ7.96万EVM已通过 BQAutoEval 1.0 4软件的测试和验证。 BQ7.9656万EVM能够唤醒,自动寻址和读取连接到单元输入的电阻梯上的电压。
通过上述评估,我们决定推进基于BQ7.9656万EVM的自定义PCB设计。 使用与上述相同的设置,现在BQ7.9656万已被我们的定制印刷电路板取代,我们无法与定制BQ7.9656万印刷电路板正确通信。
与定制BQ7.9656万 PCB相连的BQ7.96万EVM的主要观察内容:
-唤醒功能工作,BQ7.96万能够唤醒自定义PCB,这通过连接到AVDD的LED确认,当按下BQAutoEval上的唤醒时,LED亮起
- BQAutoEval软件上的自动地址功能不起作用,在所选设备的下拉列表中未检测到自定义PCB,而BQ7.9656万EVM显示为堆栈1
-在BQAutoEval的单元监控窗口下,“启动轮询按钮”被冻结,并且没有显示任何设备,与BQ7.9656万EVM相反,按下轮询按钮后,设备会显示电压读数
-所有电压,即NEG5V,LDOIN,NNB,BAT,REFHP, AVDD,CVDD,DVDD已在定制PCB上通过验证,并与BQ7.9656万EVM进行了比较,它们是正确的
-引起我注意的一个项目是在首次启动BQAutoEval时弹出的“Device Configuration Details”(设备配置详细信息)窗口下,没有任何选项可选择BQ7.9656万,最近的选项是BQ7965x, 这是公平的,因为它在该IC的其他变体中可能是相同的,并且与BQ7.9656万EVM兼容。
有趣的是,在BQ7.9656万EVM PCB上,IC封装实际上标记为BQ7965x,而不是BQ7.9656万;但是,我们从TI购买的IC标记正确,即BQ7.9656万。
是否 是BQAutoEval软件上的设备选择文件BQ7965x与BQ7.9656万的设备选择文件不同? 根本原因 可能是两者之间的细微差别。
如果您需要有关设置的任何详细信息或有任何其他问题,请告诉我。
谢谢