请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLC6983 我正在使用TLC6983控制16x16 RGB LED。
9Mhz PWM时钟连续发送到SCLK输入,数据使用SPI DMA与此时钟源同步写入。
当MCU简单地执行上述操作时,通常会显示LED显示屏。
但是,我想通过UART接收数据来更新显示数据,但当UART中断出现时,显示间歇性中断。
它似乎是由SPI数据延迟引起的,而时钟信号是通过SCLK持续生成的。
有没有办法解决这个问题?