This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5066万:LM2.5066万读取的值与实际值之间的差值

Guru**** 2741975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088672/lm25066-difference-between-the-value-read-by-lm25066-and-the-actual-value

部件号:LM2.5066万

尊敬的团队:

请查看LM2.5066万读取的值与实际值之间的差异,两者之间的差异约为1A。
LM2.5066万读取的值;



实际值:

通过读取寄存器值
root@sonic:/home/admin# i2ctget -y -f 4 0x41 0xD1 w
0x005c
手册中提供的计算公式的计算结果如下:

计算的值应该没有问题。 建议检查采样电阻是否准确以及电源设计是否存在此类差异。

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您与我们联系。 请分享原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek,

    请参阅以下内容,非常感谢!

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您分享该示意图。 从原理图中,它是125 A (OCP阈值)设计。 如果实际负载电流大于100 A,请检查LM2.5066万读取的电流值。 在较低电流时,读取负载电流值时可能会出现一些错误。 从寄存器数据计算5.27 A的方法似乎正确。