请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.409万 德拉斯,
如果BQ2.409万将进入短时保护状态,当输出电压降至0.8V时? 因为我将BQ2.409万连接到升压IC,所以启动工作电压低于0.8V,发现BQ2.409万停止工作。
什么回收方法≥VOUT(SC)+ VOUT(SC-HYS)?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
德拉斯,
如果BQ2.409万将进入短时保护状态,当输出电压降至0.8V时? 因为我将BQ2.409万连接到升压IC,所以启动工作电压低于0.8V,发现BQ2.409万停止工作。
什么回收方法≥VOUT(SC)+ VOUT(SC-HYS)?
谢谢。