This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1288万:TPS6.1288万RQQR与TPS6.1288万LRQQR

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083060/tps61288-tps61288rqqr-vs-tps61288lrqqr

部件号:TPS6.1288万

您好,

我们的客户计划将由传输问题导致的TPS6.1288万RQQR更换为TPS6.1288万LRQQR。

它们通常对新批准的设备进行资格可靠性测试。

对于这种"L"设备,他们是否可以跳过鉴定测试,而只是重复使用以前的"non-L"版本测试结果?

这些设备的实际差异是什么,例如包装材料差异,测试程序差异,标记差异或其他因素? 客户能否识别数据表上的差异?

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mochizuki,

    TPS6.1288万LRQQR 具有带3.0 热键的2.5 毫米×QFN封装 Tm Lite选件,在出厂时降低了成本。 但这两种设备具有相同的针脚映射和封装, 并且在应用中也是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    感谢您的及时回复。

    我们了解TPS6122RQQR使用HotRod封装,但TPS6122LRQQR使用的是“HotRod lite”版本封装。

    HotRod和HotRod lite之间的区别是什么。 我们无法识别"lite (精简)"版本的差异。

     

    热特性100 % 是否相同,包括热质量和相切特性?

    如果是,为何不只生产低成本的“精简版”版本?

     

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    感谢您的及时回复。

    我们了解TPS6122RQQR使用HotRod封装,但TPS6122LRQQR使用的是“HotRod lite”版本封装。

    HotRod和HotRod lite之间的区别是什么。 我们无法识别"lite (精简)"版本的差异。

     

    热特性100 % 是否相同,包括热质量和相切特性?

    如果是,为什么不只生产低成本的"精简版"版本?

     

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizuki,

    对于客户的应用程序,没有区别,因为  工艺改进,Lite版本的可靠性可能更高。 热特性相同。  此外,Lite版本的出厂成本将会降低。  所以我们 也主张先使用精简版。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    感谢您的详细说明。

    我们经验丰富的客户很可能会应用X射线或去盖调查来发现Lite版本之间的差异。

    他们是否会看到相同的DAI ID和相同的导联框架以及工艺作业,以提高可靠性和产量?  

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mochizuki,

    我认为这两个版本在 X光或去盖方面会有不同,但我不太确定。 我将请我的IT专家同事提供帮助,并希望我们能在下周初更新结果。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mochizuki,

    我已经与我的团队确认过, 客户无法   通过 X射线或电容发现两个版本之间的差异,因为差异在处理过程中被掩盖。 它们将看到相同的DAI ID和相同的导联帧。 客户只能发现 包装屏幕打印之间的差异。

    巴西

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    对于"L"选件设备的特殊工艺细节,100 % 仍不清楚。

    在这种情况下,从客户的角度来看,这些设备是不同的设备,因此需要新的设备认证,即使这些设备是引脚到引脚替换设备。

     

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mochizuki,

    这两种设备不仅是P2P,其规格和芯片都是相同的。 我们无法共享非常详细的信息,因为 这与TI的制造工艺细节有关。  从客户的角度来看,他们 将看到相同的DAI ID和相同的导联框架,并且不会发现 它们之间存在任何差异, 制造过程中只有一个细微的改进差异,这是  由于后续处理而无法看到的。

    我们不能分享非常详细的流程信息,我们可以承诺客户申请中不会有任何差异。 客户现在的顾虑是什么? 两个版本可以识别为相同 的必需资格认证的信息是什么?  

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们已向客户建议使用TPS6122LRQQR来更换由交付问题引起的TPS6122RQQR。
    这取决于客户的新设备认证团队的决定,但此时我们无法展示这些设备是相同设备的证据。 制造工艺不同。

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mochizuki,

    在我看来,如果客户在两个版本之间的任何方面(包括电气性能,X射线...)都找不到任何差异,并且我们可以承诺应用方面没有差异,客户可以对两个芯片一视同仁。 我们不能仅仅 因为 只有一个小的步骤 是不同的 ,而且是保密的,而出示证据。 如果差别显而易见,我们当然可以很容易地显示出来。 您能否 帮助说服客户?

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的支持。

    我们尝试说服客户这些设备在物理上是相同的100 % ,并且具有相同的100 % 性能。

    如果客户向我们提出进一步的咨询,我会再次联系您。

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mochizuki,

    感谢您的友好工作,如果您还需要我的帮助,请注意我。  

    巴西

    Eric Yue