This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1096万A:在5V输出时是否可以与ME共享效率曲线。

Guru**** 1257150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085343/tps61096a-is-it-possible-to-share-with-me-the-efficiency-curve-when-5v-output

部件号:TPS6.1096万A

各位专家,您好!

这是小岛,

客户希望了解 这样的5V输出时的效率曲线。

是否可以与我分享?

我想客户想通过1LiPo SO Vin =3~4.5V来使用此电压。

输出电流为几mA~,最高10mA。

最佳,

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-san,

    很抱歉,我们没有5V输出效率曲线,因为验证之前仅测试过18V输出。 我可以在客户所需的应用( 如3.6V输入,5V输出,10mA负载)中根据EVM测试效率。 但是,由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)而制定的隔离政策,我无法在短时间内返回办公室。 也许客户可以申请一个EVM进行自我评估,或者我可以在 10天后返回办公室后测试效率。

    巴西

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    感谢您的持续支持。

    现在是否可以测量?

    巴西,

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Koki-san,

    如您所知 ,上海的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)情况现在更糟。 我至少 有一个星期不能返回办公室。 我一回来就会测试它。 请让我们多花些时间,因为这是不可抗拒的因素。 谢谢。

    巴西

    Eric Yue