This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4076万:BQ2.4076万RGT是否与BQ2.4075万TRG兼容

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089737/bq24076-is-bq24076rgt-compatible-with-bq24075trg

部件号:BQ2.4076万
主题中讨论的其他部件:BQ2.4075万,, BQ2.4075万T

您好,先生,

作为标题, BQ2.4076万RGT是否与BQ2.4075万TRG兼容?  由于BQ2.4075万TRG缺货,因此我们想为第二选择找到兼容设备。 但是BQ2.4076万RGT看起来不能 替代BQ2.4075万TRG。
在我的主板上安装BQ2.4076万RGT后,它无法充电。 但我看BQ2.4076万RGT的规格,它可能是BQ2.4075万TRG的兼容设备。   我试过两个BQ2.4076万RTTchip,它们都来自TI分销商(Mouser)。  当我使用BQ2.4076万RGT时,我检查了/PGOOD和/CHG,它们都被拉低,这意味着BQ2.4076万RGT处于充电模式。 但充电电流为0,这很奇怪。

在BQ2.4076万RGT的规格中是否有遗漏的内容? 谢谢!

此致,
威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    BQ2.4076万使用基于电流的TS系统,而BQ2.4075万T使用基于电压的TS系统,该系统通常利用对输入处电压的上拉。 我附上了一张图片,以显示两者之间的差异。 请注意,Rs和Rp电阻器用于修改TS功能的温度范围,BQ2.4076万不需要,但需要R6和R7电阻器,因此不必修改温度范围。  

    如果使用任何电阻器来修改TS功能的温度范围,则需要根据设备重新计算这些电阻器。 如果未修改温度范围,从BQ2.4075万T移至BQ2.4076万,则蓄电池的NTC可直接连接至TS针脚,TS针脚不需要上拉。

    如果未使用蓄电池温度监控功能(无NTC),则可以使用10k电阻器将TS拉至GND。

    如果您提供显示BQ2.4076万部分的示意图,我可以指出电阻器的变化。

    请随时询问更多问题或参考数据表。   您可以在BQ2.4076万的9.3 章节6和  BQ2.4075万T的9.3 章节12中找到此信息。  

    此致,

    Anthony Pham