This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867-Q1:PWM是否可用于LED电流调光?

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089065/lp8867-q1-pwm-is-available-for-led-current-dimming

部件号:LP8867-Q1

团队成员,您好!

 

对于LED电流调光,LP8867-Q1支持TSENSE引脚,由外部热敏电阻控制。

但是,不在TSENSE引脚使用热敏电阻,是否可以使用来自MCU的PWM等信号来控制电流调光?

 

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam,

    LP8867具有用于电流调光的专用PWM引脚。 只需将PWM从MCU连接到此引脚。  

    此致,  

    xg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaoguang,

    是的,LP8867具有用于电流调光的专用PWM引脚。

    但是,我的问题是,另一个引脚(如TSENSE)可以控制最大电流限制,这是由ISET在使用特定PWM (100 % 或其他比率)到PWM引脚时使用MCU设置的。 有可能吗?

    谢谢

    李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,  

    是的,这是可能的。  

    此致,  

    xg