This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:原理图复习

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543C20A, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088684/tps543c20-schematic-review

部件号:TPS543C20
主题中讨论的其他部件:TPS543B20

您好,

我们在 设计中使用了TPS543C20。 额定输入电压为5V,输出电 压为20A@ 0.85V

请查看随附 的示意图。  

此致,

Jainendra   

e2e.ti.com/.../QSB-SCM-2803.2022万_2D00_TPS543C20.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在TPS543C20产品文件夹 中的“设计和开发->设计工具和仿真”下,您将找到用于下载负载的计算器工具“TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel计算器工具和核对表”。   https://www.ti.com/lit/zip/slurb00 

    请浏览设计计算器并填写您的设计详细信息,然后在此处分享Excel填写以查看您的示意图,我们可以查看示意图。

    您还可以查看该zip文件中的示意图和布局查看电源点,以查找常见的示意图错误和布局指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    感谢您的评论。

    PFA设计计算器表和更新的原理图以供审阅。

    仅供参考:我们没有使用Rbot电阻器,EN引脚保持浮动。

    版式注释将在以后更新。

    此致,

    Jainendra  

    e2e.ti.com/.../TPS543B20_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator.xlsx

    e2e.ti.com/.../QSB-SCM-2803.2022万_2D00_TPS543C20_5F00_30032022.pdf</s>3003.2022万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您填写设计电子表格。  我对您的原理图有几个顾虑。

    1)未连接VDD。

    VDD必须通电才能运行TPS543C20转换器。  应将其连接到PVIN,并使用至少与PVIN旁路电容器分开的1.0μF电容器绕过PGND。

    2)使用列出的输出电容和斜坡选择电阻的补偿转换器的带宽非常高,可能会出现稳定性问题。  我建议使用额外的并联低ESR输出电容器增加cout以降低闭环带宽,或者将RRamp (R102)从187kΩ Ω 更改为R121kΩ Ω

    3)原理图仅显示5x 22μF旁路电容器,但电子表格中列出了6个。  这将使项目Time 2更糟,但是否有附加输出电容器未在原理图中列出,这些电容器连接到原理图其他页面上的0V85网络?

    4) PGD网络标记位于100kΩ Ω 电阻器(R20)的BP (5.1V)侧。  此 PGD网络不会提供Power Good信息。  如果PGD将用作电源正常信号,则它应位于R20的PGOOD针侧。