请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z80 大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:
使用BQ40Z80制造锂离子4S时,通过直接在库中呼叫ID也能成功地学习。 SOC 100 % 已充满电,且放置5天后显示95 %。 这有什么作用? 休眠时,主板自行消耗00uA。
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.