请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:USB-PD-CHG-EVM-01 主题中讨论的其他部件:Tida-5.0047万, BQ2.5792万
我们正在使用一种根据TIDA-5.0047万设计的板,使用2盎司铜。
通过VBUS上的20V和3S电池上的10V协商,在bq2.5792万芯片温度超过TSHUT (150deg)并关闭之前,我只能以1.5A的电流充电。 我的设计中没有系统负载,只有电池。
有人能确认TIDA-5.0047万可以处理3A电压,Vbus=20V,Vbatt=10V (充电电压高达12.6V)吗?
提前感谢。