This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:3A充电电流

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090477/usb-pd-chg-evm-01-3a-charging-current

部件号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他部件:Tida-5.0047万BQ2.5792万

我们正在使用一种根据TIDA-5.0047万设计的板,使用2盎司铜。

通过VBUS上的20V和3S电池上的10V协商,在bq2.5792万芯片温度超过TSHUT (150deg)并关闭之前,我只能以1.5A的电流充电。 我的设计中没有系统负载,只有电池。

有人能确认TIDA-5.0047万可以处理3A电压,Vbus=20V,Vbatt=10V (充电电压高达12.6V)吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以确认,通过20 V PD合约,BQ2.5792万可以为12.6 V调节蓄电池电压充电。 在我的测试中,电池在CC模式下为10 V,具有2.96A的充电电流。

    请注意,如果您的电池电压为5 V,并且您的SYSMIN为10 V,则您将尝试通过BATFET降低5V*3A,这将导致芯片发热。

    此致,

    Mike Emanuel

    如果这回答了您的问题,请单击"已解决"。