This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5703万A:超级电容器充电支持多少条电容线?

Guru**** 2555270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090419/bq25703a-how-many-strings-of-capacitance-can-super-capacitor-charging-support

部件号:BQ2.5703万A
主题中讨论的其他部件:BQ2.5703万

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

BQ2.5703万是否支持更多的supercap系列? 例如4字符串2.7 -V应用程序。 输入电压是否只能为4.5V-5.5V?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    BQ2.5703万是降压-升压蓄电池充电控制器。 它可接受低至3.5V的宽输入范围。 输出电压也很宽。 支持4S 2.7V超大电压没有问题。