主题中讨论的其他部件:UC1843A,
您好,
我正在尝试查找一些公式和技术说明,了解如何为我的直流-直流应用设计前馈补偿网络。
请向我提供一些技术说明,以便与uc1843a一起使用。
我知道输入电压变化将与FB针脚相关。 但是,我需要对该网络进行进一步计算。
除了前馈补偿外,我还有连接到FB引脚的闭环反馈电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试查找一些公式和技术说明,了解如何为我的直流-直流应用设计前馈补偿网络。
请向我提供一些技术说明,以便与uc1843a一起使用。
我知道输入电压变化将与FB针脚相关。 但是,我需要对该网络进行进一步计算。
除了前馈补偿外,我还有连接到FB引脚的闭环反馈电路
GG您好,
控制器在电流模式下运行良好,无需处理电压模式即可实现前馈补偿的好处。
我们的在线计算器可帮助您计算回扫转换器所需的组件。
https://www.ti.com/product/UC1843B-SP
我无法向提供应用注释,以通过馈送正向电压模式补偿进行补偿
谢谢!
丹尼尔
您好Daniel:
控制器可以执行逐脉冲电流限制。 但是,如果输入电压在20V至40V之间变化 (考虑回扫),则允许的输出功率也会增加。 因为我们设计的电流感应电阻器考虑了20V电压。 但是,如果输入电压变化到40V,则允许的输入功率会上升,因为电阻器是固定的。
脉冲脉冲电流限制对这种馈电前移问题没有好处。 我们需要将输入电压变化信息注入电流感应或反馈引脚。 我需要一些指导。
嘿GG,
输出功率随输入电压的变化而变化,因为电流斜率随输入电压的变化而变化。
由于您查看的是峰值电流,因此在每个 不同的输入电压下都有不同的占空比和峰值电流。
电流模式过电压模式的最大消耗之一是电流模式对于输入电压的变化非常稳定。
馈送电压模式尝试解决此问题,但此问题已在电流模式中得到解决。
这是具有不同输入电压的同一个转换器。
查看峰值电流如何变化: 

谢谢!
丹尼尔
您好Daniel:
感谢你的努力。
仅考虑以下情况;
VIN:20-40V Vout=5V Iout=3A,因此我将RCS设置为20V输入和15W输出功率
但是,如果输入电压=40V输出电压为3.5A,则测量输出功率为17.5W。
当输入电压=40V时,我仍然需要向前馈电补偿以将输出功率限制为15W。
请参见uc1843a-sp数据表的图25。 有从Vcc到VFB的电阻网络。 Vcc来自Vin,因此是以某种方式实现的进步。 也许这个数字和一些计算对我有帮助。 请帮帮我。
嘿GG,
如果您使用功率级设计器,您可以通过单击图中的Q1自行查看峰值电流。
还需要注意的是,如果您使用CCM,则通过以下等式进行动力传输:
(0.5 ×L*IMAX^2- 0.5 ×L*Imin^2)*f
查看功率级设计器的值,您可以看到输入功率为17.1 W,无论输入电压如何。
功率级设计器将其置于计算值中。
当您调整电阻器的大小时,您应该将其调整得比使控制器的过电流保护跳闸所需的要低得多。
谢谢!
丹尼尔