This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万:命令行工具找不到设备

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084979/ucd90160-command-line-tool-fails-to-find-device

部件号:UCD9.016万
主题中讨论的其他部件: UCD9090A

我可以使用TI熔融工具对UCD9.016万进行编程,而不会出现问题。  在TI Fusion工具中,我可以连接到适配器并在我的主板上找到UCD设备。  我可以按此方式编程,没有任何问题。  我也可以使用脚本流道工具,而不会出现问题。  我关闭工具并尝试 通过命令行工具进行编程,它总是会出错,并且无法修复设备。

我正在运行的命令是= FusionConfigWriter --project --infile " c:\MFGFILE\UCD_EDS736.2_ACL.xml" 1.00 --address 104

错误再次出现并显示"FusionConfigWriter: No devices found matching your device criteria;verify no other SAA based tools are running;exiting due to error"(FusionConfigWriter:未找到与您的设备条件匹配的设备;验证没有其它基于SAA

我已确认地址有效(在TIFUSION工具中)。

我们在使用相同设备的其他主板上使用了这种命令工具。  对发生的问题有任何线索或想法?  我想使用命令行工具来执行生产编程指令(而不是必须在TI熔融工具中记录各种GUI)

我尝试了一些其他命令行参数来尝试调试并“查看”适配器,但似乎没有任何功能正常工作(但我不确定要使用的正确调试标志)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请检查您的地址。 问题是未检测到地址104。

    请共享Fusion GUI报告的地址。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI显示UCD9090A @ PMBus Addr 104d (0x68)/ I2C Addr 208d (0xD0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是UCD9090A还是UCD9.016万?

    请提供GUI和命令行工具的快照。

    同时请提供脚本文件。

    此致

    Yihe