This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4103万:散热注意事项

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091217/bq24103-thermal-considerations

部件号:BQ2.4103万

您好,工程师团队:

    目前,锂电池充电器采用BQ2.4103万 IC设计,电池端的设计充电电流为2A。 布局设计遵循数据表上的指导。 ℃测量到IC的温度达到125 ̊ C且温度过高。 您是否想帮助我了解这样的高温是否正常? 我需要提供哪些设计文档供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    通过通孔将QFN连接到第二层,该层应为干净的接地铜面。 这将有助于提高散热性能。 有关布局指南,请参阅数据表的第11节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    还有其他原因吗? 散热垫已穿孔到第二层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热仅因布局而产生,由于此部件具有用于切换的集成FET,所有功率损耗将本地化为IC封装。 对于电源引脚的接地参考,清洁接地平面的布局考虑变得更加重要。